Kültür eti, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olan "Sorumlu Üretim ve Tüketim" ile "Sıfır Açlık" hedeflerini destekleyerek dünyadaki açlığı sürdürülebilir bir şekilde azaltma konusunda büyük umut vaat etmektedir. Kültür etinin daha yaygın tüketiminin önündeki engellerden biri de üretimidir. Kültür eti üretmek için yeni biyoteknolojik prosesler kullanılmaktadır, ancak bu prosesler henüz optimize edilmiş veya uygun maliyetli değildir. Bu sorunlara yenilikçi proses kontrolü ve hat içi ölçüm ile çözüm bulunabilir.
Önemli gerçekler
30 %
of global meat consumption
will be covered by cultivated meat by 2040 and vegan meat substitutes will then cover 25% of the total meat market worldwide. Source: https://www.statista.com > Forecasted global meat consumption by 2040
Kültür eti üretim prosesine ilişkin bilgiler
Kültür etinin üretim prosesi neye benziyor?
Bir biyoreaktörde fermantasyon prosesi ve ilgili ölçüm noktaları
Dünyadaki protein arzına ve "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri "ne, özellikle de Hedef 2 "Sıfır Açlık" ve Hedef 12 "Sorumlu Tüketim ve Üretim "e katkıda bulunmak istiyoruz.

Kültür etinin üretim prosesi neye benziyor?

Bir biyoreaktörde fermantasyon prosesi ve ilgili ölçüm noktaları

Dünyadaki protein arzına ve "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri "ne, özellikle de Hedef 2 "Sıfır Açlık" ve Hedef 12 "Sorumlu Tüketim ve Üretim "e katkıda bulunmak istiyoruz.

Biyoreaktörlerde optimize edilmiş hücre büyüme prosesi kontrolü
İdeal hücre metabolizmasının korunması, biyoproses kalitesini ve verimini optimize etmek için kritik öneme sahiptir. Canlı hücre yoğunluğu, besinler ve metabolitlerin hat içi izlenmesi, daha yüksek verim ve tutarlı ürün kalitesi elde etmek için kanıtlanmış bir yaklaşımdır. Inline analiz, laboratuvar ölçümleri için numune toplamaya gerek kalmadan biyoprosesin günün her saati bir resmini sunar. Bu artan bilgi, gelişmiş proses kontrolünü destekler ve proses geliştirme süresini azaltır.
Sahadaki uzmanlığımız
Güçlü uygulama bilgisi, kapsamlı, ölçeklenebilir bir portföy ve uyumluluk desteği, iş ve uygulama başarısına hızla ulaşmanıza yardımcı olur. Tek bir probla birden fazla biyokimyasal parametrenin hat içi ölçümleri için ideal bir çözüm olan Raman spektroskopisinde lideriz. Raman teknolojimiz mikro-biyoreaktörlerden cGMP üretimine kadar ölçeklenebilir ve teknoloji üretime ölçeklendiğinde tesis verimliliğinde tasarruf ve artan verim elde edilmesine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Ürün veriminizi en üst düzeye çıkarmak için güvenilir proses kontrolü
Maksimum verim ve ürün kalitesi sağlamak için, hücre büyütme proseslerinde tüm yetiştirme adımlarını aynı çevresel koşullar altında ve çeşitli parametreleri kontrol ederek gerçekleştirmek esastır. En kritik analitik proses parametreleri pH ve çözünmüş oksijendir (DO). Her iki parametrenin de sürekli olarak kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca, prosesteki gerçek hücre büyümesi ve sıcaklık da performans üzerinde etkilidir ve prosesiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için izlenmelidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Doğru proses kontrolü ancak biyoreaktörde güvenilir enstrümantasyon ile mümkündür. Endress+Hauser, kullanımı kanıtlanmış inline proses enstrümanlarından oluşan geniş bir portföy sunmaktadır. pH ve DO için dijital Memosens teknolojisi inline proses kontrolünü basitleştirir ve endüktif temassız bağlantı, nem veya en zorlu proses koşullarında bile güvenli ölçüm değerleri sağlar. Aynı sensörler, laboratuvardan üretime kadar tutarlı ölçüm değerleri sağlamak için tüm biyoreaktör ölçeklerinde kullanılabilir.
- Dijital optik oksijen sensörü Memosens COS81E ile güvenilir DO değerleri sayesinde iyileştirilmiş ürün kalitesi
Maksimum ürün verimi sağlamak üzere hijyen uygulamaları için kanıtlanmış pH cam elektrot Memosens CPS61E- Hücre büyüme emilim sensörümüz OUSBT66 ile hücre yoğunluğunu sürekli izleyerek proses güvenliğini sağlayın
- Tam otomatik, izlenebilir inline RTD sensörü TrustSens TM371'i uygulayarak riskleri ve maliyetleri azaltın. Kendi kendini kalibre eden ilk sıcaklık sensörü, uygunsuzlukları veya tespit edilmeyen arızaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Kapsamlı hijyenik enstrümantasyon portföyü
Gıda sektöründeki üreticilerin kontaminasyona yol açabilecek zayıf halkaları tespit etmek için üretim ekipmanlarını sürekli olarak gözden geçirmeleri hayati önem taşımaktadır. Etkili hijyen uygulamalarının ve hijyenik tasarım kriterlerine uygun ekipmanların kullanılması akıllıca bir karardır. Bu sayede gıda kaynaklı hastalık riskleri önemli ölçüde azalacaktır. Kültürlenmiş et üretimi, temel olarak İlaç teknik bilgisi ve ekipmanı kullanan bir biyoteknoloji prosesidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser ASME BPE uyumluluğu ile İlaç, gıda ve içecek endüstrisi için ilgili tüm standartları karşılayan özel ürünler sunar. Bu ürünler aynı zamanda 3-A gibi hijyenik standartları ve hijyenik gıda üretimini geliştirmeye adanmış ekipman üreticileri, gıda işleme şirketleri, araştırma enstitüleri ve halk sağlığı yetkililerinden oluşan uluslararası bir ağ olan EHEDG'yi (Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Tasarım Grubu) de karşılamaktadır.
- Ürünlerimiz FDA, EC 1935/2004 ve GB 4806 gibi dünya çapında gıda ile temas eden malzeme gerekliliklerine uygundur.
- Proses enstrümantasyonu portföyümüze daha yakından bakın. Prosesle ilgili ölçüm görevleri hijyenik tasarıma uygun enstrümantasyonla donatılabilir.
- Yerinde Temizlik (CIP) prosesinizi optimize etmek için proses enstrümantasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ölçeklenebilirlik
Biyoprosesler ölçek ve hacim bakımından çeşitli değişikliklere uğrar. Sadece laboratuvarda bile, aşılamadan genişletmeye geçerken ölçeklenebilirlikle ilgili hususlar vardır. Biyoprosesler ticari üretim aşamasına girdikçe, tutarlı bir ürün kalitesi sağlamak için artan operasyonel ve uyumluluk talepleri vardır. Proses geliştirmenin laboratuvardan üretime sorunsuz bir şekilde aktarılması, düzenlenmiş bir ortamda tesis verimliliğini ve proses verimi hedeflerini desteklemek için kritik öneme sahiptir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, amaca uygun analiz ürünleri ve ölçeklenebilirlik know-how'ı ile laboratuvardan prosese kadar sizi destekler. Proje ve devreye alma hizmetlerimizin tesis mühendisliği maliyetlerini ve süresini %30 oranında azalttığı ve pilot tesislerden büyük ölçekli tesislere kadar uygun bir teklifle ölçeklendirme sürecini desteklediği kanıtlanmıştır. Ayrıca, kapsamlı portföyümüz proses enstrümantasyonu alanında benzersiz bir tek elden tedarikçi olmayı mümkün kılmaktadır.
Avantajlar
Endress+Hauser onlarca yıldan beri prosesleriniz için proses enstrümantasyonu ve otomasyonu konusunda sizi desteklemek için çalışmaktadır. Sunduğumuz ürünler:
Önemli gerçekler
100%
inline ölçüm sayesinde üretim sürecinizden sürekli ve gerçek zamanlı bilgi
Önemli gerçekler
70 yıllık
Gıda & içecek ve biyoteknoloji alanlarında sektör deneyimi
Önemli gerçekler
8700
patentler ve patent başvuruları Endress+Hauser'in inovasyon yoğunluğunun bir göstergesidir
Nasıl destek olabiliriz
Endress+Hauser, müşterilerimizin maliyet tasarrufu sağlayan prosesler elde etmelerine ve ürün bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için inovasyonları teşvik etmede liderdir. Proses ölçümleri, dijitalleştirme ve biyoproseslerdeki uzmanlığımız Gıda ve İçecek ile İlaç endüstrilerini onlarca yıldır desteklemektedir. Proses Analitik Teknolojileri (PAT) portföyümüz, her partide hedef ürün kalitenize tutarlı bir şekilde ulaşmanızı sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz gerçek zamanlı verileri sağlamak üzere en yüksek standartlarla uyumludur.
- Uygulama uzmanlığı
- Gerçek zamanlı veriler
- Güvenilir ölçüm teknolojileri