Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

pH ölçümünün dijitalleştirilmesi

pH ölçüm cihazlarının bakım döngülerini uzatın ve saha katmanınızı dijitalleştirin

Bakım müdürü ve kimya prosesinde Memosens ve ph sensörü

Saha katmanının çoğu halen analog ve bağlantısız şekilde devam ediyor. 4 – 20 mA sinyali, pazarın yüzde 90'ından fazlasında kontrolü elinde tutuyor. 30 yılı aşkın bir süre önce geliştirilen HART, birçok kurulu sistem için bağlantı mekanizması olarak yaygınlığını sürdürüyor. Çevresel koşullar ve dijital dönüşümün ölçeklenebilirliğinde şeffaflığın olmaması da yinelenen zorluklar olarak kendini gösteriyor.

Önemli gerçekler

64.1%

is the business share of digital pH meters vs. analog pH meters in 2021 (according to the pH Meters Market report by GMI)

Bakım müdürü ve kimya prosesinde pH ölçümü ©Endress+Hauser
İçgörüler

Proses kontrolünüz için verilerin gücünden yararlanın

Dijital pH ölçüm sistemleri, tüm ölçüm bileşenlerini sensörün kendisinde toplar. Sensörden transmitere giden kablo, gerekli gücü sağlar ve bilgileri dijital olarak iletir. Sensörden transmitere giden kabloların değiştirilmesi pH seviyelerini etkilemez, böylece yeniden kalibrasyon ihtiyacı ortadan kalkar. Bir dijital prob laboratuvar ortamında kalibre edilmişse, sahada değişimi hemen gerçekleştirilebilir.

Sahadaki uzmanlığımız

Memosens CPS11E gibi son teknoloji ürünü dijital pH cihazları, kalibrasyon ve proses verileri için geniş çaplı bir saklama sunarak daha iyi trend belirleme sağlar ve kestirimci bakım ve gelişmiş IIoT servisleri için bir temel oluşturur. Proseslerinizin dijital dönüşümüne başlarken, üç temel gereksinimi de karşılayan pH ölçümü ideal adaydır:

  • bir tesiste en sık bakımı yapılan ölçüm noktasıdır
  • sensörün içindeki yüksek düzeyde hata teşhisi fonksiyonları, veriye dayalı karar almayı mümkün kılar
  • HART yeteneğine sahiptir
Bir kimya tesisinde SMT70 tablet kullanan bakım müdürü ©Endress+Hauser
İçgörüler

Saha katmanının dijitalleştirilmesi

pH ölçüm cihazlarının sadece proses değerine ve sadece 4 - 20 mA üzerinden bağlandığını varsayalım. Bu durumda bağlantılı olamazlar ve de bakım döngülerini uzatmak ve üretimi iyileştirmek için ihtiyacınız olan veriye dayalı karar vermeyi kolaylaştıramazlar.

Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser, Field Xpert yazılımıyla donatılmış Ex-Zon 2'ye uygun Field Xpert SMT70 veya Ex-Zon 1'e uygun Field Xpert SMT77 tabletlerin entegre edildiği teknik bir çözüm sunar. Bu, bakım teknisyenlerinin doğrudan her bir pH probundan veri toplamasını sağlar. Tablet, ofiste bağlantı istasyonuna takılı durumdayken, verilerini Endress+Hauser bulut çözümü Netilion ile senkronize eder. Buradan, veri analizi ve yorumlama için çok sayıda olasılık açılır.

  • Uygulama bilgisini her bir pH probundan alınan verilerle birleştirmek, ana parametrelerdeki sapmaları belirlemenize ve prob bakım döngülerini uygulama koşullarına göre uzatmaya yönelik kararlar almanıza olanak tanır.
  • Netilion Analytics, kimya tesisinizdeki tüm cihazları yönetmenizi ve kullanım ömrü dolma durumunu ortadan kaldırarak ve kurulu sisteminizi standartlaştırarak tesis yönetimini iyileştirmenizi sağlar.
  • Netilion Health, saha cihazlarınızdan hata teşhisi verileri ve ihtiyaç duyduğunuz yerde ve zamanda elinizin altında hazır çözümler sunan bir dijital varlık yönetim servisidir.
Bir kimya tesisinde tehlikeli alan ©Endress+Hauser
İçgörüler

Tehlikeli alanlarda pH cihazları

Ya cihazlarınız tehlikeli bölgelerdeyse? Kimya endüstrisi, genellikle operatörlerde veya bakım teknisyenlerinde ciddi yaralanmalara neden olabilecek ürün ve malzemelerin kullanıldığı tehlikeli bir ortamdır. Kaza riskini en aza indirmek için personeli mümkün olduğunca sahadan uzak tutmak hayati önem taşır.

Sahadaki uzmanlığımız

Koşulların sahada veri toplamak için çok tehlikeli olması durumunda, cihazlarımıza ayrıca bir WirelessHART aparatı takılabilir. Bu uygulama için Endress+Hauser, tehlikeli alanlarda HART sinyallerini iletmek için uygun olan FieldPort SWA50 adaptörünü sunar. Bulut servislerimizle kurulan bu kalıcı bağlantı, bakım sürecini iyileştirme potansiyeli sunar ve belirsizlikleri en aza indirerek, en iyi proses verimliliği için kalibreli çalışma aralıklarının optimize edilmesini sağlar.

Bir kimya tesisinde erkek servis teknisyeni tarafından pH kalibrasyonu ©Endress+Hauser
İçgörüler

Kalibrasyon yönetimini iyileştirin

Dijital sensörler, proses ve sensör hakkında kritik bilgileri toplayan dahili veri deposundan yararlanır. Bu sayede kalibrasyon verilerinin saklanabilmesi ile kurulumdan önce cihazın laboratuvarda kalibre edilebilmesi sağlanır. Bu, saha kalibrasyon kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Orijinal referans kalibrasyonu, önceki kalibrasyonların kayıtları ile birlikte saklanarak bakım sorumlularının, okumalardaki zaman içindeki kaymayı izleyerek kalibrasyon sıklığını optimize etmesine olanak tanır.

Sahadaki uzmanlığımız

Kısa zaman içinde, pH sensörleri kullanımları ve çalışma koşulları hakkında daha fazla bilgi depolar hâle gelir. Bu bilgilerin Netilion servislerimiz gibi bulut tabanlı uygulamalardaki kullanılabilirliği, cihazların performanslarını iyileştirmek için daha üst düzey izleme ve analiz olanağı sağlar. Bu sistemler; kullanıcıların bakım aralıklarını optimize etmelerine, maliyetlerini düşürmelerine ve sensörlerinin ömrünü uzatmalarına imkân tanır.

Avantajlar

Endress+Hauser uzmanlarımız, belirli proseslerinizdeki geliştirme potansiyelini ortaya çıkarmanız ve veriye dayalı karar vermenin gücünden yararlanmanız için dijitalleşmeyi uygulamanızda size eşlik eder. Dijitalleşme yolculuğunuza dijital pH sensörleri ile başlayın ve bakım çalışmalarını azaltırken işçi güvenliğini artırın.

Önemli gerçekler

%40

Memosens teknolojisi ile analitik sensörlerin kullanım ömründeki artış

Önemli gerçekler

300.000

dünya çapında kurulu Memosens sensörü

Ana fikir

Nasıl destek olabiliriz

Basit bir pH ölçer, dijitalleşme yolculuğuna çıkmak için mükemmel bir ilk adım olabilir. Peki, neden? Çünkü, pH sensörleri fazla bakım gerektirirler ve bir fabrikadaki enstrümantasyonda en sık elden geçirilen cihazlardır. Ayrıca tehlikeli alanlarda kurulumlarına sıkça rastlanır ve sıvı kimyasal işlemede kritik öneme sahiptirler. Şu anda kullanımda olan pH ölçerlerin çoğu eski teknoloji cihazlardır. Tüm bu faktörler, pH sensörlerini dijitalleşme yolculuğuna başlamak ve tesis performansınızı iyileştirmek için ideal aday haline getirir. Performans iyileşmeleri şunların sonucunda gerçekleşir:

  • pH bakım ve kalibrasyon döngülerinin uzatılması
  • daha sıkı proses kontrol limitlerinin uygulanması, böylece prosesin mali açıklıklarının önemli ölçüde iyileştirilmesi
  • proses güvenilirliğinin artırılması

Son notlar

İlgili makaleler

Başka ilginç makaleler keşfedin