Bal üretimi
Endress+Hauser Flow'daki arılar sürdürülebilirliğe dikkat çekiyor
Reinach'taki Endress+Hauser Flow'un çatısı sadece güneş enerjisi üretmek için kullanılmıyor, aynı zamanda şirketin kendi bal arısı kolonilerinden bir kısmına da ev sahipliği yapıyor. Arılar çeşitli bitki türlerinin tozlaşmasını sağlayarak ekosistemin işleyişine önemli katkılar sağlayabilir ve biyolojik çeşitliliği destekleyebilir. Bu süreçte üretilen balı sürdürülebilir ve anlamlı bir hediye olarak kullanabilir ve böylece çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz arasında sürdürülebilirlik konuları için iletişimsel bir bağlantı oluşturabiliriz.
Bina çatı alanlarının duyarlı bir şekilde değerlendirilmesi
Bina çatıları genellikle güneş enerjisinden elektrik üretmek için kullanılır. Buna bir alternatif veya ek olarak, yeşil çatılar ideal bir ekolojik kompanzasyon alanıdır. Endress+Hauser Flow, çatıları birden fazla amaçla kullanmayı tercih ederek çeşitli bitki ve hayvan türleri için ek bir yaşam alanı oluşturdu. Bu türler arasında şirketin kendi bal arıları da bulunuyor.
Tozlayıcıların ekosistemimiz için önemi
Arılar ve diğer tür böcekler hem ekosistemimiz hem de biz insanlar için hayati öneme sahiptir. Tozlaşmayı sağlayan bu canlılar, pek çok ekin de dahil olmak üzere birçok bitkinin döllenmesini ve varlığını sürdürmesini sağlar ve böylece gıda kaynaklarımızı da korurlar. Ayrıca diğer birçok hayvan türünün yaşam alanlarının korunmasına da yardımcı olurlar.
Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratma
Tozlaşmayı sağlayan canlılar ekosistemimiz için her ne kadar hayati bir öneme sahip olsalar da, bu canlıların kendileri için de bozulmamış bir çevre gereklidir. Bu nedenle, tehdit altındaki ekosistemler hakkında farkındalık yaratmak önemlidir ve bu da, gerek birey, gerek şirket gerekse de toplum olarak harekete geçmemiz için fırsatlar ortaya çıkarmaktadır. Endress+Hauser Flow, arılar ve bal üretimi ile hem bu konularda farkındalık yaratmak hem de çalışanları ve bal tüketicilerini sürdürülebilirlik konusundaki çabalarımızdan haberdar etmek istiyor.
Kurum içinde bal üretimi
Küçük arılar, aynı zamanda balın toplanması ve şişelenmesiyle de ilgilenen, arıcılık eğitimi almış bir çalışan tarafından bakılmaktadır. Doğal bir ürün olması nedeniyle arıların verimi çeşitli faktörlere göre değişmekte ve doğal olarak dalgalanmalar görülmektedir. Sonuç olarak, Endress+Hauser bal kavanozlarının miktarı da değişmektedir. Bir yıl 500 kavanoz doldurulduysa, ertesi yıl bu sayı 150'de kalabilir.