Füceyre'deki (BAE) petrol terminalinde daha yüksek güvenlik
Operatör IL&FS “2017 Yılı Güvenli ve Emniyetli Limanı/Terminali” sertifikasını almaya hak kazandı
Füceyre Emirliği mevcut durumda çalışan 328 tankı ile Orta Doğu'daki en büyük tank çiftliklerinden biridir. Sahada 333 000 m3 kapasite üzerinde çok sayıda petrol ürünü işlem görür. IL&FS Group tarafından inşa edilmiş ve 2014 yılında açılmıştır. IL&FS genel sektörün önemli sorunlarından biri olan, can kaybı, imaj kaybı ve milyarlarca dolarlık zarara yol açan aşırı dolum kazalarını önlemek için başından itibaren zorlu operasyonel güvenlik standartları uygulamaya başladı.
Özetle müşteriye olan faydaları
Yaşamı, çevreyi ve varlıkları korumak için bağımsız ve çok yönlü bir sistem ile tesis güvenliğinin artırılması
Son teknoloji ve sertifikalı bir güvenlik sistemi ile en yüksek güvenlik standartları
Uzaktan otomatik kanıt testlerinin yapılması ile verim artışı ve zorlu çalışmalarda azalma
Sigorta maliyetlerinde düşüş ile birlikte tesis performansı ve üretkenliğinde artış
İmajın yükselmesi ile işlerde artış
Müşterinin yaşadığı zorluk
Liquiphant limit seviye siviçleri başından itibaren geliştirilmiş olmasına rağmen, düzenli manuel kanıt testleri yapılması gerekiyordu. Buna; tanklara tırmanan, transmiteri çıkaran ve sensörü bir kova petrol içerisine daldırarak alarmı tetikleyen personel dahildi. Genellikle bu işlemler tank başına ve test başına dört saat sürüyordu ve bu süre zarfında tank çalışmıyordu. Süreye ek olarak kontrol odasındaki sınırlı alan ve mevcut SCADA sistemine entegrasyon da zorluydu.
Endress+Hauser çözümü
AOPS'un piyasaya sunulması ile bu tür zaman alan testler geçmişte kaldı. IEC 61511 SIL sınıflandırmasına sahip çözüm API 2350 standardına göre depolama tanklarındaki tehlikeli aşırı dolumları tespit eder, gösterir ve önler. Bağımsız dış güvenlik denetçileri tarafından SIL2/SIL3 sertifikası onaylanmıştır ve sensör, mantık çözücü ve alarm cihazlarını da kapsayan otomatik bir kanıt testi fonksiyonuna sahiptir. Kanıt testleri saklanır ve bir rapor olarak yazdırılabilir: 16 tank için kanıt testi 5 dakikadan kısa sürmektedir!